This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:使用ADS1298进行双单极数据采集

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642104/ads1298ecgfe-pdk-dual-uni-polar-data-collection-using-ads1298

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298

您好,

我正在使用ADS1298评估板获取单通道ECG。 我正在使用通道7和通道8进行单极数据收集。

我保存了在MATLAB中导入的信道7和信道8数据,并尝试绘制差分信号。 我没有得到像心电图一样的东西。 如果我错了,请纠正我。

JP16打开。 (我不使用Wilson终端)

另一个问题是,当我们将数据保存在文本文件中时,它保存为16字节数据,但数据表仅显示6字节数据,请确认我应该使用哪一个。

此致

Anurag Tamboli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anurag,

    当您仅使用CH7和CH8从ADS1298收集数据时,需要解析通道1到6的数据以及状态详细信息。 使用与ADS1298ECGFE-PDK相关的软件会得到什么结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Device_5F00_1_5F00_Codes.txtHelloTom,

    我正在附加通过ADS1298 GUI保存的文本文件。  我尚未保存通道1至6的冗余数据。 我看到它们的16个字节,但在数据表中它只显示6个字节。

    另一个问题是,我在试验时遇到了,我给通道8分配了直流0.5V,以检查输出是什么样子,但它不是恒定的。 我还会附加屏幕截图  

    我认为它应该给出恒定的直线,而不是振荡。

    此致

    Anurag Tamboli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anurag,

    让我们看看是否可以确定ADS1298是否正常工作。  启用内部测试信号时,捕获数据是什么样子的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    通道7上的测试信号如上所示。 其实我没有注意到评估委员会的不同意见。 因此,我将直流电源连接到通道7,作为测试输入正极I连接到CH7P,负极端子I连接到评估板的TP11 (测试点11用作接地),电源负极也连接到TP11。 我得到了直线,正如我所期待的那样,但当我给了1V或1.5V电压时。 它始终以0.4V的电压进行裁剪。 我找不到任何解释。

    如果我要为评估板提供两个通道输入。 两个输入负极引脚,我能否使用相同的接地引脚(如评估板的TP11)供电?

    此致

    Anurag Tamboli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anurag,

    OK (正常)-测试信号正常。 这是在内部生成的,它被粘到ADC输入,而不管您可能连接到电路板的是什么。 有一件事需要检查,这让我跳了一两次,那就是屏幕顶部的'Analysis Data is input refered' tic框,在'continuous'控制按钮旁边(参见图6和ADS1298ECGFE-PDK用户指南的第3.2 节中的详细信息)。 您可以将TP11用于多个信道,没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!


    感谢您的建议。 它帮助了我。 我犯的另一个错误是没有考虑到RLD。

    我还需要您提供一个帮助。 是否有任何方法可以使用ADS1298 Evaluaiton软件连续存储数据?
    我试图获取ADS1298 Evaluaiton软件的源代码,但在TI网站上找不到。 如果你向我指出正确的方向,那将是非常好的。

    此致
    Anurag Tamboli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anurag,

    与ADS1298ECGFE-PDK关联的软件不能提供真正连续的数据采集和存储。 它将持续处理可以存储的数据包中的数据,但数据包之间的数据会丢失。 可通过以下链接获取源代码: www.ti.com/.../ads1298ecgfe-pdk ,只需向下滚动页面-下载链接是'Order Now'标题下的第三项(就在技术文档上方)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tom,

    猜是在LabView中开发的与ADS1298ECGFE-PDK相关的软件。 我想知道我是否可以下载LabView源代码(即 在LabView中开发的GUI源代码)。 因为对于我的项目,我想运行广告至少40分钟并存储数据。

    此致

    Anurag Tamboli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anurag,

    很抱歉耽误您的时间-我想我已经告诉您该项目的LabVIEW源代码不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    没有问题,感谢您抽出时间。

    关于如何持续获取和存储数据的最后建议?


    此致
    Anurag Tamboli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anurag,

    其他人可能会有更好的建议,但您可以做的一件事是在双缓冲区中设置数据收集,在其中一个缓冲区中收集数据,然后当您将数据传输到PC时,您将在第二个缓冲区中收集数据。 第二次传输,第一次收集等...