This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:降压升压转换器滤波电路放置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632779/dac8775-buck-boost-converter-filtering-circuit-placement

部件号:DAC8775

大家好,

我在定制设计中使用DAC8775。 在设计中,我们不使用HART信号和通过电容器旁路至接地。 我们正在对多氯联苯施加限制。 由于我们不使用HART信号,我们能否将滤波电路稍微远离DAC。 是表示可接受的距离。

谢谢,此致,

——阿什克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok,您好!

    在帖子中,您提到您计划通过接地旁路来端接HARTIN引脚,但您的主题标题提到降压-升压滤波器电路。  您能否确定计划将哪些组件放置在DAC8775之外?  在任何组件周围画一个圆圈的示意图将有助于我们的回顾。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Mathew:

    我希望上述电路稍微远离DAC8775。

    谢谢,此致,

    ——阿什克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Ashok

    从您提供的图片中,请确保将D179/D178/L6/C411/C412组件放置在非常靠近LN和LP针脚的位置。  如果不遵循此建议,您可能会面临降低功率效率和产生较大电感峰值电流的风险。  此外,我们建议您将R1128/1129放置1129放置在靠近C411/C412的位置,以避免主板上出现较大的开关噪音。   

    从布局角度看,与上述组件相比,其余组件可以放松。  但是,最好将这些组件放在靠近VPOS和VNEG的位置。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mathew,

    哪些是我应该放置在VPOS和VNEG附近的所有组件。

    谢谢,此致,
    ——Ashok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashok,您好!

    为了澄清,其余部件(C413/C414/R575/C415/D177)和(C407/C408/R572/C409/C410/D180)应放置在各自的VPOS和VNEG引脚附近。

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mathew,

    请告诉您电感器到DAC允许的最大长度。 在评估板中,它是0.7英寸。 我们能不能超过1英寸。 此距离是否可接受。

    谢谢,此致,
    ——阿什克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashok,您好!

    TI不一定要说1英寸是否可以接受。 我们只能说这不会对设备造成任何功能损害或损坏,但会对您的系统的效率和噪音产生影响,如Matt所述。