请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC8775 大家好,
我在定制设计中使用DAC8775。 在设计中,我们不使用HART信号和通过电容器旁路至接地。 我们正在对多氯联苯施加限制。 由于我们不使用HART信号,我们能否将滤波电路稍微远离DAC。 是表示可接受的距离。
谢谢,此致,
——阿什克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Howdy Ashok
从您提供的图片中,请确保将D179/D178/L6/C411/C412组件放置在非常靠近LN和LP针脚的位置。 如果不遵循此建议,您可能会面临降低功率效率和产生较大电感峰值电流的风险。 此外,我们建议您将R1128/1129放置1129放置在靠近C411/C412的位置,以避免主板上出现较大的开关噪音。
从布局角度看,与上述组件相比,其余组件可以放松。 但是,最好将这些组件放在靠近VPOS和VNEG的位置。
此致,
马特