大家好,支持!
参考 所附TSW14J10示意图第4页...
SYSREF的长度是否必须与GTX CLKP/M或CLK_LA0_0P匹配?
请注意,在FPGA上,GTX CLKP/M连接到GTH高速收发器,高速串行通道也连接到该收发器。
CLK_LA0_0P/M连接到FPGA上的正常MRCC组。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,支持!
参考 所附TSW14J10示意图第4页...
SYSREF的长度是否必须与GTX CLKP/M或CLK_LA0_0P匹配?
请注意,在FPGA上,GTX CLKP/M连接到GTH高速收发器,高速串行通道也连接到该收发器。
CLK_LA0_0P/M连接到FPGA上的正常MRCC组。
谢谢。
IKON,
使用Xilinx与 HSDC Pro以及VC707,KC705或ZC706提供的固件时,SYSREF 通过core_clk捕获。 因此,如果您使用单独的core_clk (此固件使用), 则该时钟对于捕获SYSREF至关重要,并且其长度应与SYSREF相同。 另一个时钟(REFCLK)无关紧要,因为它只是PLL的参考。
如果使用REFCLK作为core_clk (有时可能是这种情况),则REFCLK到SYSREF是关键的,必须匹配长度。
此致,
Jim