This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AMC1210:解析器接口

Guru**** 2912730 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, ADS1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641915/ccs-amc1210-resolver-interface

部件号:AMC1210
在“线程: ADS1205”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我正在将AMC1210与ADS1205一起用于解析器解码,如指南中所述:

http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=sbaa144

我正在使用微控制器 eZdsp f2.8379万D对 AMC1210进行编程和读取。  

我已将AMC1210中的寄存器设置为:

0x01:0x0000

0x07:0x0000;  

0x02:0x0F7F;  

0x08:0x0F7F;  

0x03:0x7B17;  

0x09:0x7B17;  

0x19:0x03FF;  

0x1b:0x1E72;  

我的激励频率为10 KHz,时钟分频  器NCDIV =3, 模式NPAT长度  1024, SOSR 过采样比率= 128,然后  

ISOR=24。

我在解码解析器输出时遇到问题。 我的输出信号如下所示

 

 负循环向上移动1360,正循环也向下移动1360。  

您是否知道什么是错误以及我如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaman,

    欢迎来到我们的e2e论坛! 根据波形的外观,您将以直二进制方式显示来自AMC1210的2补码数据。 查看CCS图解函数,查看您是否可以验证数据格式设置是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    非常感谢。

    我已将2的补码应用到输出中,但这并未解决问题。

    但是,我注意到ADS1205的输出信号 不正确。 我将更换IC,看看这是否能解决问题。

    此致

    Yaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaman,

    更换芯片的效果如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不幸的是,这个问题没有得到解决。 但是,我注意到运算放大器 (提供参考电压跟踪)已消失。 我现在要更换它,如果问题解决了,我会通知您。

    谢谢  

    Yaman