请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1148EVM-PDK 主题中讨论的其他部件:ADCPro, ADS1148, TUSB3410, ADS1248
我在将ADS1148的BSL加载到MMB3板上时遇到问题。 每次尝试连接时,我都会遇到错误,例如我所附图片中的错误。 如能就此问题提供任何帮助,我们将不胜感激。 仅供参考,我安装了最新的ADCPro软件和最新的ADS1148插件。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在将ADS1148的BSL加载到MMB3板上时遇到问题。 每次尝试连接时,我都会遇到错误,例如我所附图片中的错误。 如能就此问题提供任何帮助,我们将不胜感激。 仅供参考,我安装了最新的ADCPro软件和最新的ADS1148插件。
谢谢!
您好,Josh:
如果最新驱动程序与ADCPro之间存在驱动程序问题,则不应使用最新的驱动程序,而应使用插件附带的驱动程序。 我知道我们过去在与驾驶员的沟通方面遇到过问题。
您也可以尝试此驱动程序,我认为它是针对XP的:
ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADS123xREF/tusb3410vcp.exe
此致,
Bob B