This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148EVM-PDK:在MMB3上加载BSL失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1148, TUSB3410, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634582/ads1148evm-pdk-bsl-failure-to-load-on-mmb3

部件号:ADS1148EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADCProADS1148TUSB3410ADS1248

我在将ADS1148的BSL加载到MMB3板上时遇到问题。 每次尝试连接时,我都会遇到错误,例如我所附图片中的错误。 如能就此问题提供任何帮助,我们将不胜感激。 仅供参考,我安装了最新的ADCPro软件和最新的ADS1148插件。  

谢谢!  

约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,


    我认为这是TUSB3410设备驱动程序安装的问题。 我将转至以下E2E帖子并查看该页面上的说明。

    e2e.ti.com/.../34.9234万

    重新加载驱动程序后,我想您就可以运行它了。 但是,如果您仍然遇到问题,我需要知道您运行的是哪个版本的Windows。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB3410驱动程序已正确安装,并在我的设备管理器中显示为COM3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我检查错误日志时,我收到错误代码1073807339。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,


    您运行的是哪个版本的Windows?


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我收到的错误代码:
    错误代码-1073807339:VISA Read in libmmb3.lvlib:BSL_Version.vi->libmmb3.lvlib:MMB3_Program.vi->libmmb3.lvlib:MMB3_FWLoader.vi->ads1148evm.lvlib:ads1148evm.lvclass:ads1148evm:edon:mseetim:1m:1m:16 <xmt-block0>1148 2017年24月10日1148 2017年24月10日</xmt-block>2017
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我运行的是windows 10,但在Windows XPSP3的兼容模式下运行ADCP pro程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,


    我要注意的是,ADCPro设计用于Windows 7和更早的操作系统。 在兼容模式下运行程序不会解决此问题。

    但是,人们已经让ADCPro与Windows 10配合使用。 我仍然认为问题出在TUSB3410的驱动程序。 此时,我认为加载的驱动程序与Windows 10不兼容。 您仍需要完全断开EVM的连接并在计算机上卸载TUSB3410驱动程序,然后找到适用于Windows 10的正确驱动程序。 转至此E2E帖子并滚动浏览页面以了解如何卸载驱动程序和加载新驱动程序。

    e2e.ti.com/.../44.7305万

    在Windows 10上,您可能还需要在尝试安装驱动程序之前禁用驱动程序签名强制。 下面是一个链接,说明如何执行此操作。

    www.drivethelife.com/.../how-to-disable-driver-signature-enforcement-on-windows-10-8-7-xp-vista.html


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我拥有的TUSB3410驱动程序是最新的。 此外,使用这种最新的驱动程序,驱动程序签名也很好。 但上述问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,


    很抱歉,我不确定我还能就此问题提供什么。 ADCPro开发于几年前结束,我们没有跟上这一ADCPro的发展,而是转而使用另一个平台。

    此外,我们无法测试与Windows 10的兼容性问题,因为我们的所有计算机都运行Windows 7。 我的最佳建议是让Windows 7或XP计算机运行EVM。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以推荐一个比MMB3,ADS1148和ADCPro更先进的开发平台? 我需要一个开发平台,它至少可以接收两个模拟输入并将它们转换为两个数字信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一句,我在Windows XP计算机上安装了该软件并安装了更新的驱动程序,但仍然遇到相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josh:

    如果最新驱动程序与ADCPro之间存在驱动程序问题,则不应使用最新的驱动程序,而应使用插件附带的驱动程序。  我知道我们过去在与驾驶员的沟通方面遇到过问题。

    您也可以尝试此驱动程序,我认为它是针对XP的:

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADS123xREF/tusb3410vcp.exe

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我完全卸载了XP计算机上的ADCPro软件并重新加载了它。 使用上述驱动程序链接,我安装了TUSB驱动程序,但仍然存在问题。 然后,我从ADS1148插件更新了TUSB驱动程序(两者都随附安装CD)。 仍然不工作。 然后,我更新了ADCPro版本并加载了更新的ADS1148插件,但该插件仍然不起作用。 是否是该主板出现故障,或者此插件使用的VISA连接或LabView代码存在问题? 此外,仅确认一下,用于将MMB3板连接到计算机的电缆不会影响设备之间的通信,对吗? 它是USB B型到USB A型电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,


    首先,让我们从头开始,从您的机器上卸载所有内容。 您从哪里获得EVM? ADCPro的版本是否从安装光盘下载? 光盘已有相当长一段时间没有随EVM提供,几乎肯定是旧版本。 也就是说,它应该可以与XP计算机配合使用。

    不管怎样,让我们从头开始:

    从拔下主板开始,下载并安装此软件:
    ftp.ti.com/.../adcpro-wlvrt-2.0.1.exe

    安装当前插件,该插件应具有良好的TUSB3410驱动程序:
    ftp.ti.com/.../ads1248-adcproplugin-2.0.0.exe

    确保EVM的BSL开关处于关闭位置。 现在,您可以插入EVM。

    在“Device Manager (设备管理器)”中,确保“TUSB3410 Device (TUSB3410设备)”在“Ports (端口)”中显示为COM端口。

    启动ADCPro。

    启动ADS1148插件。

    如果这些步骤中的任何一个出现错误,则获取错误的屏幕截图。 另外,查找日志文件并将其附加到下一篇文章中。


    约瑟夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,


    我不小心抓住了ADS1248插件的链接。 以下是ADS1148插件的链接。

    ftp.ti.com/.../ads1148-adcproplugin-2.0.0.exe

    如果您已安装了1248插件,就可以使用ADS1148插件。


    吴若瑟