This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:电压RMS不正确

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634041/ads1292-voltage-rms-is-incorrect

部件号:ADS1292

您好,当我们使用 ads1292采样正弦信号时。 我们发现了一个问题。

输入正弦信号为500Hz 100mV RMS, 采样率为2K。  参考电压为内部参考电压2.42V。  

当我们计算ads1292采样数据的RMS电压时,它只有72-73mv RMS。

我真的很困惑,因为当我们使用样本数据卡以2K采样率对信号进行采样时,RMS电压是99.8 mVrms。

当输入正弦信号为100Hz 100mV RMS时, 采样率为2K。  RMS电压为98-101mvRMS。

ads1292寄存器配置:

0x00,//设备ID读取ONY
0x04,//config1 2kSPS
0xA0,//CONFIIG2内部参考基准2.42V
0xF0,//LoFF
0x50,/CH1SET (PGA增益= 8)
0x50,/CH2SET (PGA增益= 8)
0x20,//RLD_SENS (默认)
0x0F,//LoFF_SENS (默认)
0x00,//LoFF_STAT
0x02,//RESP1
0x03,//RESP2
0x0C //GPIO

期待您尽快回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您对我们的ADS1292的关注!

    您注意到的衰减发生在ADC的数字滤波器中。 ADS1292使用三阶低通窦性滤波器。 在DC上,过滤器的响应从单位增益(0 dB)开始,并向频率响应中的第一个空值滚动,在1 x Fdata (即输出数据速率)时发生。 图27放大频率响应的开头。 请注意,滤波器在0.262 x FDR处提供- 3 dB的增益。

    在您的设置中,FDR = 2 kSPS,500 Hz的输入正弦波应衰减约2.75 dB。 这意味着关于72.86 % :

    -VOUT/VIN)-> 10^(-VOUT/20 2.75)= 2.75 0.7286 = VOUT/VIN

    0.7286 * 100 mVrms = 72.86 mVrms

    此致,