This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970EVM:如何运行PGA970EVM GUI

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634143/pga970evm-how-to-run-pga970evm-gui

部件号:PGA970EVM
主题中讨论的其它部件: PGA970USB2ANY

您好,

我们购买了PGA970EVM来评估PGA970。
GUI软件和必要的LabVIEW按照程序进行安装。
通过USB2any连接EVM后,GUI会识别电路板和
硬件连接正确。 所有跳线连接均处于默认状态(出厂设置)
VDD选择跳线设置为VDD_OWI (也尝试仅连接VPWR)。,

但我们无法使任何模拟(ADC/DAC)正常工作。
读取ADC (ADC1数据)均为零。温度传感器也为零。

在连接到GUI之前,是否需要对EVM进行编程?
要从PGA970EVM获得正确的读数,还需要执行其它操作吗?

电源似乎正常。所有测试点电压A似乎良好。
已尝试使用此E2E上提到的相同设置,也尝试了
两台不同的PC,但没有成功。
https://e2e.ti.com/support/sensor/pressure/f/998/t/57.7226万?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=PGA970EVM


此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paddu,

    您可以为我确认GUI版本和USB2ANY上加载的固件版本吗? 此文件夹中有一个固件加载器,该加载器应与GUI一起安装在此处:C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin\

    此外,这是否在安装了Windows 7或更高版本的PC上运行?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    谢谢你。

    我们正在使用web 1.6 .0.0 上的最新GUI版本。
    还尝试过固件加载程序...实际上GUI中有
    USB2ANY的最新固件更新。

    我们使用的PC是Windows 7。

    PGA970的电源似乎正常...ADDD/DVDD符合规范。

    请确认PGA970EVM是否使用默认出厂设置
    在连接到GUI之前,无需对其进行编程?

    此致
    Paddu