请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA970EVM 主题中讨论的其它部件: PGA970, USB2ANY
您好,
我们购买了PGA970EVM来评估PGA970。
GUI软件和必要的LabVIEW按照程序进行安装。
通过USB2any连接EVM后,GUI会识别电路板和
硬件连接正确。 所有跳线连接均处于默认状态(出厂设置)
VDD选择跳线设置为VDD_OWI (也尝试仅连接VPWR)。,
但我们无法使任何模拟(ADC/DAC)正常工作。
读取ADC (ADC1数据)均为零。温度传感器也为零。
在连接到GUI之前,是否需要对EVM进行编程?
要从PGA970EVM获得正确的读数,还需要执行其它操作吗?
电源似乎正常。所有测试点电压A似乎良好。
已尝试使用此E2E上提到的相同设置,也尝试了
两台不同的PC,但没有成功。
https://e2e.ti.com/support/sensor/pressure/f/998/t/57.7226万?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=PGA970EVM
此致
Paddu