This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:隔离

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641315/ads1293-isolation

部件号:ADS1293

您好,

我看到隔离解决方案如下所示

https://e2e.ti.com/support/isolation/digital_isolators/f/1013/t/468214?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=isolation%20medical。46.8214万。

如果我通过交流直流电源为系统供电, 我可以使用该解决方案吗?

或者,如果我通过交流直流电源为系统供电,是否可以在PC接口隔离ECG系统?

我想设计一个带有导联3,导联4和导联5的ECG系统。 是否可以使用ADS1293完成? 您是否推荐AFE或其他离散组件解决方案?

我需要Anolog ECG信号。 我是否可以从ADS1293获得信号,并使用DAC将其更改为Anolog信号?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seven:

    感谢您的帖子!

    孤立的力量确实超出了我们论坛的范围。 我会咨询隔离小组,了解如何通过隔离屏障获取电源。

    您希望将数字转换结果从ADS1293转换回模拟的原因是什么?

    ADS1293最多可支持6种不同的电极连接。 有3个同时采样ADC通道,因此您最多可以测量3个独特的差分通道。 图84和86分别显示了3导联和5导联应用的示例。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回复。

    我想设计一台心电图监护仪。 根据我掌握的信息,显示器应发出一个anolog信号。 那么你有什么看法呢?

    据您所知,您的客户端如何支持ADS129X? 他们是使用交流直流电源,还是使用PC的USB接口,还是只使用 电池?

    我想知道 是否 必须使用电池为ads129x供电。

    如果我使用交流直流电源,您是否建议集成AFE方案或离散组件方案?

     

    此致,

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seven:

    我想设计一台心电图监护仪。 根据我掌握的信息,显示器应发出一个anolog信号。 那么您有什么看法?[/QUOT]

    我不确定你的目标是什么。 您是否需要在应用中绘制波形? 您可以使用一个代码的电压权重(即LSB大小)将数字输出代码从ADC转换为"Volts"并以这种方式绘制,或者我想您可以在模拟域中使用低分辨率DAC和绘图。 选择由您决定。

    USB电源噪音很大,调节不好。 我不建议直接使用USB电源-它可以更可靠地增加USB电源的功率,然后通过LDO将其恢复以清除电源噪音。 切换电源当然比LDO效率更高,但切换波纹会影响ADC的噪声性能。 由LDO接通的开关电源组合可能是最高效,噪音最小的解决方案。 电池当然也是低噪音的,通常用于便携式应用。

    此致,