您好,
我看到隔离解决方案如下所示
如果我通过交流直流电源为系统供电, 我可以使用该解决方案吗?
或者,如果我通过交流直流电源为系统供电,是否可以在PC接口隔离ECG系统?
我想设计一个带有导联3,导联4和导联5的ECG系统。 是否可以使用ADS1293完成? 您是否推荐AFE或其他离散组件解决方案?
我需要Anolog ECG信号。 我是否可以从ADS1293获得信号,并使用DAC将其更改为Anolog信号?
此致,
七
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我看到隔离解决方案如下所示
如果我通过交流直流电源为系统供电, 我可以使用该解决方案吗?
或者,如果我通过交流直流电源为系统供电,是否可以在PC接口隔离ECG系统?
我想设计一个带有导联3,导联4和导联5的ECG系统。 是否可以使用ADS1293完成? 您是否推荐AFE或其他离散组件解决方案?
我需要Anolog ECG信号。 我是否可以从ADS1293获得信号,并使用DAC将其更改为Anolog信号?
此致,
七
您好,Ryan:
感谢您的回复。
我想设计一台心电图监护仪。 根据我掌握的信息,显示器应发出一个anolog信号。 那么你有什么看法呢?
据您所知,您的客户端如何支持ADS129X? 他们是使用交流直流电源,还是使用PC的USB接口,还是只使用 电池?
我想知道 是否 必须使用电池为ads129x供电。
如果我使用交流直流电源,您是否建议集成AFE方案或离散组件方案?
此致,
七
您好,Seven:
我想设计一台心电图监护仪。 根据我掌握的信息,显示器应发出一个anolog信号。 那么您有什么看法?[/QUOT]
我不确定你的目标是什么。 您是否需要在应用中绘制波形? 您可以使用一个代码的电压权重(即LSB大小)将数字输出代码从ADC转换为"Volts"并以这种方式绘制,或者我想您可以在模拟域中使用低分辨率DAC和绘图。 选择由您决定。
USB电源噪音很大,调节不好。 我不建议直接使用USB电源-它可以更可靠地增加USB电源的功率,然后通过LDO将其恢复以清除电源噪音。 切换电源当然比LDO效率更高,但切换波纹会影响ADC的噪声性能。 由LDO接通的开关电源组合可能是最高效,噪音最小的解决方案。 电池当然也是低噪音的,通常用于便携式应用。
此致,