请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS131A04 团队,
我的客户现在正在新项目中使用ADS131A04,为了优化性能并考虑客户的实际情况,我有几个问题想与您仔细核对:
采样率设置为16ksps,但客户不能很好地适应R76和C91。
问题是:
1.此处推荐的R76和C91是什么?
2.现在他们使用R76=100ohm, 对于C91,如果他们使用NP0 CAP,那么现在0805封装只有1nF,这是否可以?
3.对于C91,如果Np0不是必须具有,当客户执行高温和低温测试时,他们将具有大相移, 我们是否有解决方案来解决此相移期间的问题
温度测试?
此致,
Sulyn