This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04应用问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632939/ads131a04-ads131a04-application-question

部件号:ADS131A04

团队,

我的客户现在正在新项目中使用ADS131A04,为了优化性能并考虑客户的实际情况,我有几个问题想与您仔细核对:

采样率设置为16ksps,但客户不能很好地适应R76和C91。

问题是:

1.此处推荐的R76和C91是什么?

2.现在他们使用R76=100ohm, 对于C91,如果他们使用NP0 CAP,那么现在0805封装只有1nF,这是否可以?

3.对于C91,如果Np0不是必须具有,当客户执行高温和低温测试时,他们将具有大相移, 我们是否有解决方案来解决此相移期间的问题

   温度测试?

 此致,

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,

    请给我发送一个注释,详细说明您要连接到ADS131A04的传感器以及您要捕获的输入信号,我们可以进一步讨论此问题。 但通常,差分滤波器的截止值应为数据速率的~10倍,以避免混叠。 高质量的电容器对于任何数据转换器的使用都至关重要。 对信号进行后处理会有所帮助,但最好在将信号数字化之前避免出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    感谢您的支持。 对于您的问题:

    1.应用为继电器保护, 输入信号来自PT或CT传感器。

    2.输入信号的输入频率高达1.6kHz,即50Hz,最大32谐波;

    因此,根据以上信息,客户只能使用1nF NP0电容,您可以帮助推荐此处使用的电阻器吗? 谢谢。

    此致,

    Sulyn