This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:触发FPGA + DAC输出(TSW14J56EVM + DAC38RF82EVM)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632426/tsw14j56evm-trigger-fpga-dac-output-tsw14j56evm-dac38rf82evm

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件: DAC38RF82EVM

您好,

我已成功地使用TSW14J56EVM和DAC38RF82EVM生成任意波形。 我还设法在TSW14J56EVM上使用J13触发波形生成。

但是,对于我的应用,我需要能够每秒精确触发波形的起始次数。 如果我回答正确,则J13当前未设置为执行此操作。 它只能触发波形的开始一次,然后我必须从HSDC GUI或MATLAB或C再次"写入DDR内存"才能"重置"系统。

是否有设置触发器的选项,以使我缺少此功能? 如果不是,需要采取哪些步骤来添加此功能。

感谢您的帮助!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    我正在与软件团队确认此请求。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    有没有这方面的消息?

    谢谢!
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    由于所需的时间和这项工作的成本,我们不能在近期内随时将此功能添加到HSDC Pro中。 如果您希望参与此项工作,可在TI网站上的TSW14J56EVM产品文件夹下找到该主板的现有固件。

    此致,

    Jim