This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我已成功地使用TSW14J56EVM和DAC38RF82EVM生成任意波形。 我还设法在TSW14J56EVM上使用J13触发波形生成。
但是,对于我的应用,我需要能够每秒精确触发波形的起始次数。 如果我回答正确,则J13当前未设置为执行此操作。 它只能触发波形的开始一次,然后我必须从HSDC GUI或MATLAB或C再次"写入DDR内存"才能"重置"系统。
是否有设置触发器的选项,以使我缺少此功能? 如果不是,需要采取哪些步骤来添加此功能。
感谢您的帮助!
马特
Matt,
由于所需的时间和这项工作的成本,我们不能在近期内随时将此功能添加到HSDC Pro中。 如果您希望参与此项工作,可在TI网站上的TSW14J56EVM产品文件夹下找到该主板的现有固件。
此致,
Jim