Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1118 您好,
这是霍利斯。 我的客户想知道为什么要进行如下冷接点补偿?
为什么不直接将VTC转换为TTC,然后通过添加TTC和TCJ获取Tactual? 理论上是否与以下内容有任何差异? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请查看Omega的以下文档(第 23):
www.omega.com/.../z021-032.pdf
此致,
你好,Hollis,
我想强调约阿金刚开始时所说的话。 温度是线性的,但热电偶在同一温度区域中不是线性的。 添加两个温度与添加电压然后将电压转换为温度不同。
在进行转换 计算的同时,必须准确测量冷接点区域并将其与漂移源隔离。 例如,如果ADS1118远离TC进入电路板的接点,则可能无法获得准确的冷接点测量。 另一个例子是气流在冷接点间的流动不均匀。 因此,板布局对于冷接点测量的准确性非常重要。
此致,
Bob B