This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:热电偶测试的冷接点补偿

Guru**** 2756095 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632460/ads1118-cold-junction-compensation-for-thermocouple-test

部件号:ADS1118

您好,

这是霍利斯。 我的客户想知道为什么要进行如下冷接点补偿?

为什么不直接将VTC转换为TTC,然后通过添加TTC和TCJ获取Tactual? 理论上是否与以下内容有任何差异? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hollis,

    Bryan和我上周已经讨论了你的问题。

    我们尝试提出一个好的示例,向您说明添加TTC和TCJ为什么不能获得100 % 的准确结果。
    必须首先将TCJ转换为Vcj的原因是热电偶的非线性。 如果热电偶具有线性响应,则只需添加TTC和TCJ即可。 但事实并非如此。

    假设您测量以下TC电压和CJ温度:
    V (TC_测量值)= 35.313mV
    T (CJ_Measured)= 100°C

    现在,如果我们使用您提议的方法,将产生以下结果:
    T (TC_LOOKUP)= 850°C (使用K型热电偶查找表将35.313mV转换为温度)
    T (计算值)= T (TC_LOOKUP)+ T (CJ_Measured)= 850°C + 100°C = 950°C

    使用正确(或更准确)的方法时,将产生以下结果:
    V (CJ_LOOKUP)= 4.096mV (使用K型热电偶查找表将100°C转换为热电压)
    V (TC_calculated)= V (TC_Measured)+ V (CJ_lookup)= 35.313mV + 4.096mV = 39.409mV
    T (TC_Calculated_lookup)= 952.x°C (使用K型热电偶查找表将39.409mV转换为温度)

    正如您所看到的,这两种方法产生的结果略有不同。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim,

    感谢您的回复。

    我认为两种方法与您的良好示例有一定的区别。 我的问题是为什么数据表中的方法是正确的方法? 是否有 任何标准化组织为此制定了一些标准流程?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hollis,

    我以前有Omega的应用说明,用一种很好的方式描述了它背后的理论。 很遗憾,我再也找不到了。
    如果你在网上做一些研究,你会找到相应的解释.

    由于这一切都是基于物理的,因此没有任何组织需要为IT实施流程。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看Omega的以下文档(第 23):

    www.omega.com/.../z021-032.pdf

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hollis,

    我想强调约阿金刚开始时所说的话。  温度是线性的,但热电偶在同一温度区域中不是线性的。  添加两个温度与添加电压然后将电压转换为温度不同。

    在进行转换 计算的同时,必须准确测量冷接点区域并将其与漂移源隔离。  例如,如果ADS1118远离TC进入电路板的接点,则可能无法获得准确的冷接点测量。  另一个例子是气流在冷接点间的流动不均匀。  因此,板布局对于冷接点测量的准确性非常重要。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。谢谢Joachim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢Bob