大家好,
我们正在使用ADS1292和 ADS1292中断板测试ECG。
我们能够正确地获得ECG波形,但有时QRS峰方向会从正变为负。
正峰和负峰之间的变化逐渐发生-即QRS峰在完全改变峰方向之前逐样品减少样品。
请查找所附波形以供参考。
正确的波形-
负峰波形-
转换过程中的波形-
下面是我们正在使用的寄存器设置:-
配置1 - 0x00
连接器2 - 0xA0
LoFF - 0x10
CH1SET - 0x00
CH2SET - 0x00
RLDSENS - 0x2C
LOFFSENS - 0x00
RESP1 - 0x02
RESP2 - 0x03
我们正在从通道2读取心电图数据,并且当前未使用呼吸。
此外,我们还观察到不同增益和采样频率下的相同行为。
出现此问题的原因是什么?
由于我们正在使用现成的电路板,我们认为电路板设计和布局不可能是造成这种情况的原因。
寄存器配置是否正确?
请提供建议。
期待您的宝贵建议。
谢谢!
Suresha