This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ECG波形不稳定-有时会出现反转QRS波群

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639280/ads1292-ecg-waveform-not-stable---getting-inverted-qrs-complex-sometimes

部件号:ADS1292

大家好,

我们正在使用ADS1292和 ADS1292中断板测试ECG

我们能够正确地获得ECG波形,但有时QRS峰方向会从正变为负。
正峰和负峰之间的变化逐渐发生-即QRS峰在完全改变峰方向之前逐样品减少样品。

请查找所附波形以供参考。

正确的波形-  

负峰波形-  

转换过程中的波形-  

下面是我们正在使用的寄存器设置:-

配置1 - 0x00
连接器2 - 0xA0
LoFF - 0x10
CH1SET - 0x00
CH2SET - 0x00
RLDSENS - 0x2C
LOFFSENS - 0x00
RESP1 - 0x02
RESP2 - 0x03

我们正在从通道2读取心电图数据,并且当前未使用呼吸。  
此外,我们还观察到不同增益和采样频率下的相同行为。

出现此问题的原因是什么?
由于我们正在使用现成的电路板,我们认为电路板设计和布局不可能是造成这种情况的原因。  
寄存器配置是否正确?  

请提供建议。  
期待您的宝贵建议。  

谢谢!
Suresha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Suresha:

    感谢您对我们的ADS1292的关注!

    这是我第一次看到这个分组讨论板。 您是否连接了所有三个电极(即 RA,LA和RLD)? 我看不到您的注册设置有任何问题。 是否确定代码正确转换了二进制二进制补码数据?

    我绝不是医学专家,但我知道有几个因素会影响QRS波群的方向。 其中一个因素是心脏电轴的方向。 QRS波群的方向将取决于ECG导联相对于该轴的放置方式。

    为了首先排除任何其他原因,我会将函数发生器连接到中断板上的LA和RA输入。 确保与中断板接地共用接地连接。


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:  

    非常感谢您的回复。

    我们已正确连接了所有3个电极,即RA,LA和RLD。 事实上,我们可以看到RLD对ECG波形的影响。 当我们连接RLD电极时,共模噪音会降低。  
    除了ADS1292分路板外,我们还提供了定制板。 但两个板中都存在ECG波形问题。  
    此外,我们正在处理两者的补充数据。 但即使QRS峰值反转,原始数据ADC也始终为正数(介于0x0万到0x7FFFFFFF之间)。  

    关于电轴,我们在测试期间咨询了Echo技术人员。
    他们查看了电极的位置(在左臂和右臂上)并确认QRS波群应始终为正。  
    此外,QRS波群会随机变为负,而不会改变探头的位置。

    我们使用小型微控制器EVM实施了ECG波形模拟器。
    通过这种设置,我们始终观察正确的正QRS波群,没有任何问题。

    在今天的进一步调试过程中,我们遇到了ECG信号中的"基线漂移"。
    为了确认该问题与基线漂移相关,我们实施了5Hz高通滤波器。
    使用此滤波器,我们既看不到ECG信号基准水平的任何变化,也看不到任何负QRS波群。  

    但此滤波器还会去除P波和T波,这是一个问题。  
    下面是我们使用5Hz高通滤波器获得的波形快照。

    我们正在尝试微调滤波器,切断频率范围为0.5Hz至1Hz。
    但这可能有其自身的挑战,因为截止频率要求可能因患者而异,具体取决于心率。  

    我对此有几个问题:  

    1)您是否同意我们关于基线漂移的分析?
    2)您能否建议任何替代方法来删除基线漂移?

    期待您的支持。

    谢谢!
    Suresha  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Suresha:

    感谢详细更新。

    我确实了解基线漂移ECG的影响,为此,高通滤波器无疑是有意义的。 切断频率应小于1Hz。 此要求不应因患者心率而异。 虽然心率为60 bpm (即每秒1次或1赫兹),但ECG波形的频率内容通常在0.05Hz至150Hz之间。 您可能会将高通临界值放置在0.05Hz左右,并在消除基线漂移时更好地保留P波和T波。

    从生理角度来看,我不理解心电图基线的变化如何会导致QRS波群改变方向。 也许这是我需要更多了解自己的事情。

    此致,