This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1210:ADC输出数据为移位

Guru**** 2582155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632313/ads1210-adc-output-data-is-shift

部件号:ADS1210

您好,

下面我想问您一个有关ADS1210数据转换现象的问题。

当 输入 从1mV增加到1.4mV 到ADS1210时,ADC输出代码将移位(红圈),如下图所示。

您是否曾遇到 过这种有关 Δ-Σ ADC的现象?

你是否会给我任何建议来解决这个问题? 它也欢迎一般性意见。

顺便说一下,这种问题总是不会发生,而总产品的1.0 % 也可能会发生。  (约25千单位)

提前感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,铃木山,

    根据操作模式的不同,ADS1210容易受到许多缓慢的斜坡问题的影响。  从这个特定的图解中,大约每210个代码就有一个模式。  由于我们没有整个地区的原始数据,因此很难确定在这些点是否存在特定的模式。

    我以前曾看到过慢速斜坡的死区问题,在这种情况下,少量 输入电压将使ADC输出代码保持相同 或几乎相同的值。  这可能与 采样和与参考进行比较时的可用电量有关。  最后 ,调制器反复重复相同的系列,导致输出代码卡滞。  在这种情况下,可能会出现一些不同的情况,并且可能与转换结果寄存器中的卡滞位有关。  很难确定可能发生的情况或如何解决问题。  它可能与流程变化有关。  由于此设备已有20年的历史,并且构建设备的原始流程不再可用,因此我们无法再运行模拟来帮助诊断这些类型的问题。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bob-San,

    非常感谢您的友好回复!!

    你的建议对我很有帮助。

    顺便提一下,

    让我再问您一个关于ADS1210的过程, 这种最新的ADS1210器件 是由旧的过程(大约 在1997年) 或另一个新过程制造的?

    此致,   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,铃木山,

    ADS1210是Burr-Brown设计,最初由OKI工厂制造。  此FAB不再存在,并于2011年1月移植到TI FAB。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bob-San,

    非常感谢!

    此致,