请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298 您好,
我的客户报告说,他们发现通过ADS1298从人身上获得的心电图通常比离散解决方案噪音更大。 尽管在使用测试仪表进行测试时,基于ADS1298的设备的噪声性能良好。 但是,当使用人类的博第卡进行测试时,ADS1298解决方案的噪声性能似乎比离散解决方案差得多,请参阅分别使用ADS1298 (蓝色图)和离散解决方案(红色)从人类博第卡获得的熔断心电图。 这两个图由相同的软件过滤器(50Hz北方和100Hz LPF)处理。 您认为根本原因是什么?
谢谢!
John