Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADCPRO, ADS1258
主题中讨论的其他部件:TINA-TI, ADCPro, ADS1258
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
大家好
我们正在与ADS1258EVM合作,此ADC已通过准确性和分辨率评估。 在测试过程中,我们在评估板的针A1和AICOM处提供1mV的电压。
所遵循的配置如下所述,
1) Mux
a)自动扫描选项
回答1.
b)开关延迟时间
0微秒
c)切碎
启用外部切碎。
2)时钟源
内部。
3)电源和参考
a)电源
单极
B)怠速模式
睡眠
C) VREF来源
发援会
d) SBCS
熄灭
使用这种配置,我们可以获得12-14位的精确度。
我们需要知道使用此ADC1258 (特别是在评估板中),将ADC范围设置为0-5V时,可实现的最大精度是多少。
我们正在通过校准器CA-71输入,并且源范围设置为100mV,并在输入(A1和AICOM)处输入1mV。
请查找下面所附的使用ADCPro软件的多作用域屏幕截图。
输入进纸的捕获十六进制值为:-
0x25EE6
0x25E75
0x25E56
这显示了捕获数据中的最后8位正在宣誓。
1)请建议如何识别此ADC ADS1258的访问性。
2)让我们知道,在制造商测试设置中,此评估板实现的最大准确度是多少?
3)如何将获得的十六进制值转换为电压(ADS1258的转换功能)?
此致
Amar TR
软件工程师