This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1258EVM-PDK:ADS1258EVM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADCPRO, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632029/tina-spice-ads1258evm-pdk-ads1258evm

部件号:ADS1258EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:TINA-TIADCProADS1258

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好

我们正在与ADS1258EVM合作,此ADC已通过准确性和分辨率评估。 在测试过程中,我们在评估板的针A1和AICOM处提供1mV的电压。
所遵循的配置如下所述,

1) Mux
a)自动扫描选项
回答1.

b)开关延迟时间
0微秒

c)切碎
启用外部切碎。

2)时钟源
内部。

3)电源和参考

a)电源
单极

B)怠速模式
睡眠

C) VREF来源
发援会

d) SBCS
熄灭

使用这种配置,我们可以获得12-14位的精确度。
我们需要知道使用此ADC1258 (特别是在评估板中),将ADC范围设置为0-5V时,可实现的最大精度是多少。

我们正在通过校准器CA-71输入,并且源范围设置为100mV,并在输入(A1和AICOM)处输入1mV。
请查找下面所附的使用ADCPro软件的多作用域屏幕截图。

输入进纸的捕获十六进制值为:-

0x25EE6

0x25E75

0x25E56
这显示了捕获数据中的最后8位正在宣誓。

1)请建议如何识别此ADC ADS1258的访问性。

2)让我们知道,在制造商测试设置中,此评估板实现的最大准确度是多少?

3)如何将获得的十六进制值转换为电压(ADS1258的转换功能)?

此致
Amar TR
软件工程师

e2e.ti.com/.../Multiscope_5F00_Screenshot.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar,您好!

    您是否尝试过测量其他输入信号?

    屏幕截图显示输入信号在振荡。  通常,我建议从短路输入测量开始(两个输入都连接到中电源电压 ,并检查ADC输出结果是否接近0V,噪声性能良好。 当输入信号应用到AADC时,很难确定输入信号或ADC是否存在故障。  

    数据表的表6显示了ADS1258的最佳外壳噪声性能:

    假设您使用的是DRATE[1:0]=00h设置,则应看到有关2.8 uVrms的信息。 ...从您采集的三个样本中,标准偏差是关于75.8 代码或24 uVrms (假设2.5 V参考)。 这种噪音比预期的要高,让我相信大部分噪音来自您正在应用的输入信号。

    要回答您的问题:

    1. 我相信您对解决方案的询问是正确的吗? 参见表6。 这将向您显示噪声性能(即 分辨率)限制,不受输入信号噪声或参考电压噪声的影响。 因此,在实践中,您可能会发现外部噪音源导致的额外噪音。

    2. 关于噪声性能,ADS1258EVM的性能应相对接近表6中所示的值。 关于ADC精度...精度更难预测,并且在很大程度上取决于您的系统实施。 要确定精度,您需要考虑ADC偏移,ADC增益误差,ADC漂移,ADC INL,ADC输入偏置电流,外部滤波,传感器精度,任何输入电路的精度, 以及参考源的准确性-所有这些因素都会限制系统的准确性。 此外,准确性可能因系统而异,还取决于您决定如何校准系统。
       
    3. 查看数据表中的表10... 1 LSB =参考值/ 78万h。 将ADC的输出代码转换为带符号整数后,只需将该整数乘以LSB大小即可获得电压测量值。

    此致,
    Chris