This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 压力传感器接口

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142, INA333, OPA333, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629765/pressure-sensor-interface

主题中讨论的其他部件:ADS7142INA333OPA333ADS124S06

我尝试将两个压力传感器(桥接电阻)连接到两个通道的低功率解决方案,采样速率为10Hz,即每100mSec一次,

0m安全事件计时器my MCU,唤醒

0毫秒通电压力传感器(2V5)

5毫秒启动捕获双通道(传感器稳定时间后)

10毫秒(理想情况下)断电压力传感器  

每100毫秒重复一次。

由于Sigma Delta中的数字滤波器(尤其是双通道mux)的限制。 它需要最大采样速率来处理作业,因此由于增益=128V/V和ENOB降低到16位,它失去了24位分辨率的优势。

看起来 我可能需要使用SAR 16位,因为我需要关闭压力传感器以节省电源。 您能否推荐具有  100V/V固定增益的合适低功率仪表放大器或解决方案  

它需要125C级零件。 包括切碎器/自动归零。  

  我乐于接受想法,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    ADS7142可以在此处使用。 此器件具有具有双通道MUX的SAR-ADC。 此器件具有超低功耗(<1uW),并且具有16位模式以实现更高的精度。 有关此设备的详细信息,请访问: http://www.ti.com/product/ADS7142

    INA333或OPA333或类似的放大器可用于此器件。

    此致,

    Lokesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我还想从 Δ-Σ ADC的角度进行评论。
    您能详细说明一下为什么您认为 Δ-Σ ADC不能满足您的需求吗?
    借助提供低延迟数字滤波器的器件(如ADS124S06),您可以以相当低的数据速率(ADS124S06为50SPS)运行器件,并在42毫秒内从每个压力传感器获取读数,同时提供高分辨率。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我只是想与您联系,看看您是否找到了您想要的答案。

    此致,