请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:ADS7142, INA333, OPA333, ADS124S06我尝试将两个压力传感器(桥接电阻)连接到两个通道的低功率解决方案,采样速率为10Hz,即每100mSec一次,
0m安全事件计时器my MCU,唤醒
0毫秒通电压力传感器(2V5)
5毫秒启动捕获双通道(传感器稳定时间后)
10毫秒(理想情况下)断电压力传感器
每100毫秒重复一次。
由于Sigma Delta中的数字滤波器(尤其是双通道mux)的限制。 它需要最大采样速率来处理作业,因此由于增益=128V/V和ENOB降低到16位,它失去了24位分辨率的优势。
看起来 我可能需要使用SAR 16位,因为我需要关闭压力传感器以节省电源。 您能否推荐具有 100V/V固定增益的合适低功率仪表放大器或解决方案
它需要125C级零件。 包括切碎器/自动归零。
我乐于接受想法,