This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:ADS8568的电源要求

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631362/ads8568-power-requirement-for-ads8568

部件号:ADS8568
主题中讨论的其他部件: TPS6.5131万

 对于 ADS8568的AVDD,HVDD和HVSS电源轨,我是否可以使用DC/DC转换器代替LOD?

如果DC/DC转换器对于ADS8568电源轨是正常的,则DC/DC转换器的要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Philip:

    建议不要使用直流/直流转换器直接为设备供电。  

    这些转换器具有对器件性能产生负面影响的切换频率,因此强烈建议在DC/DC转换器之后使用LDO,以帮助消除此问题。

    如果您想了解更多信息,我建议您使用 我们的TI Precision Labs on ADC,第4节将大大有助于解决此问题。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Cynthia
    谢谢您的回答。

    对于ADS8568EVM,TPS6.5131万用于HVDD,HVSS,HVDD和HVSS没有LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,EVM板没有LDO;在设计时,可能认为分离式轨道转换器足以满足性能要求。