请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8568 主题中讨论的其他部件: TPS6.5131万
对于 ADS8568的AVDD,HVDD和HVSS电源轨,我是否可以使用DC/DC转换器代替LOD?
如果DC/DC转换器对于ADS8568电源轨是正常的,则DC/DC转换器的要求是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 ADS8568的AVDD,HVDD和HVSS电源轨,我是否可以使用DC/DC转换器代替LOD?
如果DC/DC转换器对于ADS8568电源轨是正常的,则DC/DC转换器的要求是什么?
您好Philip:
建议不要使用直流/直流转换器直接为设备供电。
这些转换器具有对器件性能产生负面影响的切换频率,因此强烈建议在DC/DC转换器之后使用LDO,以帮助消除此问题。
如果您想了解更多信息,我建议您使用 我们的TI Precision Labs on ADC,第4节将大大有助于解决此问题。
此致
Cynthia