This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:50Hz干扰

Guru**** 2824395 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, AFE4490, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642147/ads1292-50hz-interference

部件号:ADS1292
主题中讨论的其他部件: AFE4490AFE4900

大家好!

我正在使用ADS1292通道2测试2线心电图,POST中包含了方案

身体未接地时出现50 Hz干扰问题

我附上了ECG信号的屏幕截图,来自ADS1292。 第一部分- i
测量车斗未接地的信号。 的第二部分
屏幕截图-我用手指触摸电源插座接地。

如果我使用3线方案,将RLD连接到身体,我没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Roman!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 您是否对使用RLD有疑虑? 以下是应用程序说明,可帮助您解决问题:

    www.ti.com/.../sbaa188.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一页的AFE4490初级文档 中,有原理图,与我需要在ADS1292上开发的原理图相同
    我需要 在ECG胸部带的2线上测量ECG,而不是将RLD线连接到身体
    因此,我的问题是:如何计算ADS1292上AFE4900初始接口电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roman:

    我不熟悉AFE4490,因此需要等到大家都从美国的感恩节假期回来后再进一步讨论此主题。 我们将在下周初提供更多反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Tom,关于AFE4490我错了,我的意思是AFE4900初稿