Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, AFE4490, AFE4900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1292 主题中讨论的其他部件: AFE4490, AFE4900
大家好!
我正在使用ADS1292通道2测试2线心电图,POST中包含了方案
身体未接地时出现50 Hz干扰问题
我附上了ECG信号的屏幕截图,来自ADS1292。 第一部分- i
测量车斗未接地的信号。 的第二部分
屏幕截图-我用手指触摸电源插座接地。

如果我使用3线方案,将RLD连接到身体,我没有问题