This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:不是正确的电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639295/dac161s997-not-the-right-current

部件号:DAC161S997
主题中讨论的其他部件: DAC161P997

大家好

对于我公司的一个项目,我正在使用 DAC161S997 模拟4至20 mA的接口。 问题在于11.7 mA的电流始终相同,此电流取决于回路中的电阻器。 我使用了DS的电路用于典型应用。 另一件事是,我不测量pzt3904基座或电阻器RE (在我的方案中是R10)上的任何电压。 我已将DAC配置为写入具有值0x035E的Err_config寄存器 ,如果读取status_reg,DAC将返回0xE0,这应该完全正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannick,您好!

    我怀疑电路中有漏电流。 如果没有电流流经R10,则总线供电电流必须有另一条路径。 请注意,总线电压需要独立于接地。 我的意思是总线电源应连接到J16-2和J16-1,电源的低压侧(连接到输出,针脚9)的电势可能低于接地。 如果12V电源的低压侧连接到GND,DAC161S997将无法调节电流。 否则,我会检查一下您是否对主板有任何问题-短路,焊接接头损坏,针脚弯曲等。

    请告诉我这是否解决了问题。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannick,您好!

    我回顾了你和Kevin 'Duke of DACs' Duke的线索,我认为你的用品可能仍有问题。 我认为最好的思考方式是这样:总线电源的低压侧不是DAC161P997的接地,它的电势比接地低。

    我看到您从DAC161P997的输出引脚上断开了接地连接,您是否可以共享原理图中的电源部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Paul

    我不明白您的意思,但这可能是环路的功率问题。 我的PCB上有两个DC/DC稳压器,并且两个接地均已连接。

    这里也是12伏电源的方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Paul

    我现在又更改了我的方案,并且为环路提供了单独的电源。 但现在我不测量任何电流,也不测量R10或R39上的电压。 如果DAC本身的电源不是由回路电源驱动的,这可能是一个问题? 或者它可能只是环路的电源吗? (Traco Power TEM 32412N)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannick,您好!

    3.3V电源是来自24V直流电源还是来自总线电压? 这也不应该是一个问题。 请确认您在总线电源上看到12伏电压。 R39的电阻器可能太大,在这里不能使用,请尝试用较小的值替换它,可能是100Ω。 如果您不测量R39上的任何电压,则回路中没有电流,我怀疑电路存在问题。 确认3.3V电源提供的电流可能会很有用。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    3.3 V电源来自24 VDC电源。 是的,在总线电源输出和晶体管上,我可以测量12 VDC。 我用100欧姆电阻交换了R39,但仍无法测量其上的任何电压。 我已经测量了DAC的3.3 VDC电源的电流,并且测量了0.1 mA的电流。

    Yannick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannick,您好!

    这些更改是否都在同一主板上实施? 我想知道,在这种情况下,怀疑此设备或电路在所有返工和测试中已损坏是否合理。

    如果您从外部获取3.3V电压,是否有任何变化?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    是的,所有这些更改都已在同一电路板上实施。 任何东西被损坏的几率都很高。 但我不认为DAC损坏,因为我仍然可以从它写入和读取数据。 但它可能仍然存在。

    我已使用外部电源测试电路。 它没有什么不同。

    也许我必须尝试另一种方法才能成功构建4-20 mA回路。

    感谢您的帮助!