主题中讨论的其他部件: DAC161P997
大家好
对于我公司的一个项目,我正在使用 DAC161S997 模拟4至20 mA的接口。 问题在于11.7 mA的电流始终相同,此电流取决于回路中的电阻器。 我使用了DS的电路用于典型应用。 另一件事是,我不测量pzt3904基座或电阻器RE (在我的方案中是R10)上的任何电压。 我已将DAC配置为写入具有值0x035E的Err_config寄存器 ,如果读取status_reg,DAC将返回0xE0,这应该完全正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
对于我公司的一个项目,我正在使用 DAC161S997 模拟4至20 mA的接口。 问题在于11.7 mA的电流始终相同,此电流取决于回路中的电阻器。 我使用了DS的电路用于典型应用。 另一件事是,我不测量pzt3904基座或电阻器RE (在我的方案中是R10)上的任何电压。 我已将DAC配置为写入具有值0x035E的Err_config寄存器 ,如果读取status_reg,DAC将返回0xE0,这应该完全正常。