TI工程师,您好!
我是Robert,是杨百翰大学的学生。 我和我的团队正在进行一个项目,我们需要同步采样至少两个渠道。 我们需要捕获从100 MHz到6 GHz的所有信号。 我们计划购买几块ADC12DJ3200EVM板进行试验。
我想知道,您是否认为这是实现我们所尝试的目标的最佳ADC,或者您是否会推荐其他ADC。
另一个问题是您会为该主板推荐哪种前端。
谢谢!
罗伯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师,您好!
我是Robert,是杨百翰大学的学生。 我和我的团队正在进行一个项目,我们需要同步采样至少两个渠道。 我们需要捕获从100 MHz到6 GHz的所有信号。 我们计划购买几块ADC12DJ3200EVM板进行试验。
我想知道,您是否认为这是实现我们所尝试的目标的最佳ADC,或者您是否会推荐其他ADC。
另一个问题是您会为该主板推荐哪种前端。
谢谢!
罗伯特
您好,Robert
ADC12DJ3200EVM可在单输入模式下以高达6.4 GSPS的速率采样。 板载平衡变压器的额定频率为500 kHz至9 GHz。 单输入模式中的ADC全功率输入带宽为直流到7.9 GHz。
如果您有两块板以略微不同的采样率运行,您可以捕获您感兴趣的整个频率范围。 以下是一种可能的情况:
板1:FS = 6.4 GSPS。 翅片覆盖范围从100 MHz到3.1 GHz (允许从上信号到Nyquist边界的100 MHz以进行滤波注销)。
板2:FS = 6.0 GSPS。 从3.1 GHz到6.0 GHz的翅片覆盖范围(允许从3 GHz Nyquist边界到3.1 GHz高通滤波器截止值的100 MHz)
您可以使用连接的低通和高通滤波器以及RF分离器将单个RF信号路由到两个ADC EVM的INA输入终端。
您可能需要使用低噪声放大器(LNA)来增强信号,以提供更好的系统SNR。
此致,
Jim B