This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:以宽带宽同步采样2个通道

Guru**** 2581085 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632036/adc12dj3200evm-synchronously-sampling-2-channels-at-a-wide-bandwidth

部件号:ADC12DJ3200EVM

TI工程师,您好!

我是Robert,是杨百翰大学的学生。 我和我的团队正在进行一个项目,我们需要同步采样至少两个渠道。 我们需要捕获从100 MHz到6 GHz的所有信号。 我们计划购买几块ADC12DJ3200EVM板进行试验。  

我想知道,您是否认为这是实现我们所尝试的目标的最佳ADC,或者您是否会推荐其他ADC。

另一个问题是您会为该主板推荐哪种前端。

谢谢!

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert

    ADC12DJ3200EVM可在单输入模式下以高达6.4 GSPS的速率采样。 板载平衡变压器的额定频率为500 kHz至9 GHz。 单输入模式中的ADC全功率输入带宽为直流到7.9 GHz。

    如果您有两块板以略微不同的采样率运行,您可以捕获您感兴趣的整个频率范围。 以下是一种可能的情况:

    板1:FS = 6.4 GSPS。 翅片覆盖范围从100 MHz到3.1 GHz (允许从上信号到Nyquist边界的100 MHz以进行滤波注销)。

    板2:FS = 6.0 GSPS。 从3.1 GHz到6.0 GHz的翅片覆盖范围(允许从3 GHz Nyquist边界到3.1 GHz高通滤波器截止值的100 MHz)

    您可以使用连接的低通和高通滤波器以及RF分离器将单个RF信号路由到两个ADC EVM的INA输入终端。

    您可能需要使用低噪声放大器(LNA)来增强信号,以提供更好的系统SNR。

    此致,

    Jim B