请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV2553 EOC信号(Tconvert)的宽度由内部时钟频率根据方程Tconvert =(13.5 x (1/Fosc)+ 25ns)进行控制和确定
数据表指定了最小时钟频率(最大EOC宽度),但不指定最大时钟频率(最小EOC宽度)。 TI是否有任何特性数据可以让我们了解最大内部振荡器频率? 它似乎是Vcc的功能,但我想温度也会起作用?
谢谢你,Kurt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
EOC信号(Tconvert)的宽度由内部时钟频率根据方程Tconvert =(13.5 x (1/Fosc)+ 25ns)进行控制和确定
数据表指定了最小时钟频率(最大EOC宽度),但不指定最大时钟频率(最小EOC宽度)。 TI是否有任何特性数据可以让我们了解最大内部振荡器频率? 它似乎是Vcc的功能,但我想温度也会起作用?
谢谢你,Kurt