This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2553:最小EOC/Tconvert或最大内部时钟

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629709/tlv2553-minimum-eoc-tconvert-or-maximum-internal-clock

部件号:TLV2553

 EOC信号(Tconvert)的宽度由内部时钟频率根据方程Tconvert =(13.5 x (1/Fosc)+ 25ns)进行控制和确定

数据表指定了最小时钟频率(最大EOC宽度),但不指定最大时钟频率(最小EOC宽度)。 TI是否有任何特性数据可以让我们了解最大内部振荡器频率? 它似乎是Vcc的功能,但我想温度也会起作用?

谢谢你,Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kurt,

    我正在研究这件事,并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kurt,

    我们不直接测试振荡器频率。 而是通过设计来保证最低规格;也就是说,如果ADC吞吐量>=200 kSPS,则符合该规格。 温度不太可能对振荡器频率产生重大影响,您仍然可以预期器件的吞吐量为200 kSPS (在-40至85C的工作范围内)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Evan的回应。 我们不是在寻找任何经过测试的数据,而是通常是初始设备特征参数一部分的统计数据。 例如,指定的最小时钟频率是否为六西格玛数字,如果是,我们可以从特征参数数据推断出标称频率,从而推断出统计上限?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kurt,

    在测试过程中,我们按转换时间筛选设备,并将t_convert min spec设置为2.2 Us。 求解数据表中给出的方程式,这转换为f_osc最大规格6.2 MHz。