This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:EVM

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADCPRO, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641108/ads1115-evm

部件号:ADS1115
在“线程: ADCProADS1015”中讨论的其他部件

尊敬的专家:

ADS1115似乎没有可用的EVM。 由于1115是P2P与1015,是否可以在1015 EVM上使用1115? 如果将EVM上的1015替换为1115,EVM是否仍可与PDK一起使用,以及它是否仍与ADCPro兼容?

谢谢!

Rgds,

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡哈

    ADS1115EVM已过时。 ADS1015也在该过程中。 ADCPro是在Windows XP的时代设计的,现在只能在Windows 7上运行(尽管我认为人们已经获得了它来在更高版本上工作)。 我们正在开发基于MSP430 Booster Pack的替换产品,该产品将于明年推出。

    同时,ADS1115EVM仍可在某些供应商处获得。 我可以在Digikey上找到它:

    此外,还可以使用ADS1015EVM评估ADS1115的基本功能。 EVM仍可从TI获得:

    最后,您可以使用I2C仿真器并直接从简单的电路板驱动ADS1115。 Adafruit制造了相对便宜的ADS1115电路板:

    对此造成的不便,我们深表歉意。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Joseph,

    您是否可以提供有关BoosterPack发布日期的更准确估计?


    Rgds,
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡哈

    很抱歉,我昨天没有回复您。 我们正在美国度假。

    我检查了增压器组件的释放情况。 我们可能会在第4季度末/第1季度初推出原型。 我希望在第二季度发布。

    吴若瑟