请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298RECGFE-PDK 你(们)好
我们使用的是1298R EVK和1298R。
ECG/RESP模拟器使用Datrend系统的AMP-1。
心电图可以在EVK上确认,但不能确认RESP
EVK跳线,根据初始设置,寄存器设置也是根据技术文档设计的,但不能操作。
请对此问题给出一些建议。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们使用的是1298R EVK和1298R。
ECG/RESP模拟器使用Datrend系统的AMP-1。
心电图可以在EVK上确认,但不能确认RESP
EVK跳线,根据初始设置,寄存器设置也是根据技术文档设计的,但不能操作。
请对此问题给出一些建议。
谢谢
星号
您好,Star:
您是否尝试过使用机载呼吸信号? 在ADS1298RECGFE-PDK上,有一个由MSP430驱动的电阻器网络和单刀双掷开关,用于模拟0.11 欧姆阻抗的变化。 必须将跳线配置为JP34[1-2],JP35[1-2]和JP33配置为[5-6],[7-8]。 此外,软件寄存器设置需要根据数据表进行配置。 有关详细信息,请参阅第41页上的第5节。
请告诉我们您是否能让机载呼吸模拟器正常工作。
此致,