This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298RECGFE问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631589/ads1298recgfe-pdk-ads1298recgfe-problem

部件号:ADS1298RECGFE-PDK

你(们)好

我们使用的是1298R EVK和1298R。

ECG/RESP模拟器使用Datrend系统的AMP-1。

心电图可以在EVK上确认,但不能确认RESP

EVK跳线,根据初始设置,寄存器设置也是根据技术文档设计的,但不能操作。

请对此问题给出一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Star:

    您是否尝试过使用机载呼吸信号? 在ADS1298RECGFE-PDK上,有一个由MSP430驱动的电阻器网络和单刀双掷开关,用于模拟0.11 欧姆阻抗的变化。 必须将跳线配置为JP34[1-2],JP35[1-2]和JP33配置为[5-6],[7-8]。 此外,软件寄存器设置需要根据数据表进行配置。 有关详细信息,请参阅第41页上的第5节。

    请告诉我们您是否能让机载呼吸模拟器正常工作。

    此致,