This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:核心应用GUI无法识别ADS127L01器件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631192/ads127l01evm-core-application-gui-can-t-identify-ads127l01-device

部件号:ADS127L01EVM
在“线程: ADS127L01”中讨论的其他部件

您好,

客户抱怨GUI无法连接到ADS127L01EVM。

我已经用UG sba260确认了以下内容。
1)使用Windows 732位和Net Framework 4.6。
2)正确安装核心应用程序和DVCPKG。
3)通用批量设备驱动程序VID_1CBE和PID_003已正确安装。
4) EVM上的跳线和开关已正确设置为表2。 SBAU261B中的默认设置。

5)正确执行UG 3.1 启动屏幕(未连接硬件)。
6)连接EVM,然后显示GUI标题[Delta sigma评估软件,但不带ADS127L01]。
7)有一段时间,一些诊断代码显示在底部状态栏上。
 硬件未连接->无法识别设备= ADS127L01 ->硬件已连接,
 但未显示注册地图,如image2.zip附件所示。

请告诉我们如何处理。 我想知道ADS127L01EVM无法正常工作。

此致,
山内和夫

e2e.ti.com/.../image2.zip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamauchi-san,

    感谢您为客户提供ADS127L01支持!

    您是否可以要求他们确认设备包文件的目录? 在"文件"->"选项"下,应该有一个指向设备包安装位置的用户目录路径:C:\Users\...\Documents\DSEvalSW。

    此外,请确认设备管理器中如何枚举设备。 它应如下所示:


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    此用户通过管理权限安装了GUI,但将其用作用户级别。 因此用户文件夹中没有DSEvalSW。 我要求他将DSEvalSW文件夹从admin文件夹复制到user文件夹。 ADS127L01EVM现在可以正常工作。

    非常感谢您的支持。

    此致,