This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4146:dac3151,ads4146连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640073/ads4146-dac3151-ads4146-connection

部件号:ADS4146
主题中讨论的其他部件:DAC3171

大家好,

我想将具有并行LVDS输出的14位ADC (在标题中注明)连接到 使用串行输入的14位DAC (在标题中注明)。  

有可能吗? 如果不是,对于具有相同采样率和支持LVDS的TI产品,我还有什么其他选择?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    不能将并行输出ADC直接连接到串行输入DAC。
    即使连接具有类似接口的设备也可能相当困难。 通常,ADC和/或DAC设备将连接到FPGA或ASIC,后者对捕获的ADC数据或输出DAC数据执行某些处理。
    您尝试达到的采样率是多少?
    您尝试捕获/再生的信号的最大频率是多少?
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Jim,

    那么,TI还有哪些具有支持串行和LVDS输出的相同位数和采样率的ADC?

    我们正在基本地寻找一些与dac3171相匹配的ADC。

    我们计划最终使用FPGA,但我们如何在不麻烦的情况下测试它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    要获得完全分辨率,DAC需要SDR (单数据速率)输入时钟模式,对于每个读取的数据字,DATACLK的上升沿都是一个上升沿。 我找到的14位和500MSPS采样的所有ADC都使用DDC输出数据时钟。 在DCLK的上升和下降边缘将数据捕获到FPGA或ASIC。 因此,无法将此并行DAC直接连接到并行输出ADC。

    DAC3171具有支持DDR数据时钟的7位模式(请参见图3),因此这可能起作用,但会降低分辨率。 要使数据到数据时钟计时得到优化,以便以500 MHz的数据速率进行数据采集,仍然是一个棘手的问题。 这就是为什么最好在ADC和DAC之间放置FPGA来帮助管理数据和数据时钟计时的原因。

    您可以使用TI评估工具单独测试DAC和ADC的性能。

    但听起来好像要将数据从ADC连续流式传输到DAC,以证明您的系统概念。 不幸的是,这是无法使用EVM完成的事情。

    此致,

    Jim B