This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:新设计问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631046/pga309-new-design-questions

部件号:PGA309

您好,

我计划在  新产品系列中使用PGA309来进行多种称重应用,并且有一些问题。  

1. PGA309 是否推荐用于新设计?

2.我是否需要使用单线接口来写入/读取内部 PGA309 寄存器?或者我是否可以使用I2C进行此操作?

3.如果我将EEPROM连接到 PGA309 ,我是否还可以让系统微对话直接与 PGA309 或使用I2C线路的EEPROM进行对话?

系统可能有多达8  个PGA309和EEPROM对,所以我需要将它们彼此隔离;我计划使用TCA9617,所以当系统微电脑想要访问EEPROM时,它 首先启用TCA9617。  我是否需要使用测试针脚来完成此操作?

4.称重传感器的电阻为350欧姆,对于EEXC输出来说负载太大。 在这条线上放置缓冲IC以驱动称重传感器是否有任何问题?

感谢你的帮助。

保罗