请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA309 您好,
我计划在 新产品系列中使用PGA309来进行多种称重应用,并且有一些问题。
1. PGA309 是否推荐用于新设计?
2.我是否需要使用单线接口来写入/读取内部 PGA309 寄存器?或者我是否可以使用I2C进行此操作?
3.如果我将EEPROM连接到 PGA309 ,我是否还可以让系统微对话直接与 PGA309 或使用I2C线路的EEPROM进行对话?
系统可能有多达8 个PGA309和EEPROM对,所以我需要将它们彼此隔离;我计划使用TCA9617,所以当系统微电脑想要访问EEPROM时,它 首先启用TCA9617。 我是否需要使用测试针脚来完成此操作?
4.称重传感器的电阻为350欧姆,对于EEXC输出来说负载太大。 在这条线上放置缓冲IC以驱动称重传感器是否有任何问题?
感谢你的帮助。
保罗