请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC12D1620QML-SP 您好,
我希望了解未使用的VinQ+和 VinQ-的正确连接。
操作模式是DES,单输入到I通道,与2个ADC交错。
在数据表中,表29 (未使用的模拟输入建议 端接)指出,对于交流耦合,应将未使用的+和未使用的-连接在一起。 这是否意味着ADC的VinQ+和VinQ-引脚之间的直接连接?
此致,
Itai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我希望了解未使用的VinQ+和 VinQ-的正确连接。
操作模式是DES,单输入到I通道,与2个ADC交错。
在数据表中,表29 (未使用的模拟输入建议 端接)指出,对于交流耦合,应将未使用的+和未使用的-连接在一起。 这是否意味着ADC的VinQ+和VinQ-引脚之间的直接连接?
此致,
Itai