This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:ADC12D1620-SP未使用的输入连接

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630625/adc12d1620qml-sp-adc12d1620-sp-unused-input-connection

部件号:ADC12D1620QML-SP

您好,

我希望了解未使用的VinQ+和 VinQ-的正确连接。

操作模式是DES,单输入到I通道,与2个ADC交错。

在数据表中,表29 (未使用的模拟输入建议 端接)指出,对于交流耦合,应将未使用的+和未使用的-连接在一起。 这是否意味着ADC的VinQ+和VinQ-引脚之间的直接连接?

此致,

Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai
    正确。 当未使用VinQ+和VinQ-时(如在DES I输入模式中),并且选择了交流耦合模式,您只需将VinQ+直接连接到VinQ-或使用小值电阻器。
    如果您有将它们连接到其他系统电压(如接地)的系统要求,请告诉我,我可以提供进一步的建议。
    此致,
    Jim B