This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69EVM:DCLK4的相位噪声非常大

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640736/ads42jb69evm-the-phase-noise-of-dclk4-is-very-pool

部件号:ADS42JB69EVM
主题中讨论的其他部件:LMK0.4828万ADS42JB69DAC38J84

你好,Jim

   我今天测试了这块板,通电后,dclk4输出频率信号,但相位噪声非常差(约-75dBc/Hz@1KHz),连接USB,然后通过GUI设置dclk4后,频率可以更改,但相位噪声仍然非常大, 我认为dclk4的抖动远远超过LMK0.4828万数据表中的技术规格,原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weihua

    默认情况下,包含DCLKOUT4的时钟组已关闭。 您正在测量的音调必须来自另一个信号的串扰,这就是明显噪音如此高的原因。

    要在此输出上获得良好的信号,请先启动EVM,然后配置其中一个提供的设置文件。

    然后对CLKout 4和5部分中的LMK0.4828万时钟输出子选项卡进行以下更改:

    • 将DCLK类型更改为LVPECL 2000 mV
    • 选中“输出驱动器级别”框
    • 选中“Input Drive Level (输入驱动器级别)”框
    • 选中SDCLKout _PD框
    • 选中DCLKout _Hsg_PD框
    • 选中DCLKOUT ADLYG_PD框
    • 选中DCLKout ADLY_PD框
    • 单击CLKout 4和5 Group Powerdown右侧的复选框以取消选中此框

    进行更改后,GUI应如下所示。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有用!

    但是Win10系统下有问题,GUI无法正常工作,我测试了两个EVM板,DAC38J84的GUI正常,但ADS42JB69的GUI错误。我是否必须更改为Win7系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述一下Win10中ADS42JB69 GUI发生了什么变化吗?

    在安装或使用过程中是否收到错误消息?

    请收集一些正在发生的情况的快照并将其附加到Word或类似文档中,以便我们可以尝试了解问题并帮助解决问题。

    如果单击响应窗口右下角的链接,它将提供更多选项,包括用于附加图像或文件的图标。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有加载配置,因此我认为PLL未锁定。
    今天我加载了配置文件,相位噪声约为-123dBC/Hz@1KHz,这个结果还可以,谢谢你,吉姆!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我认为LMK0.4828万应该能够在最佳设置下实现稍好的相位噪声性能。 LMK0.4828万数据表的图6和图7显示了1kHz偏移时的性能约为-126至-127 dBc/Hz。
    如果您需要进一步的改进,我建议您专门发布一个有关LMK0.4828万的新问题,以便该设备的专家可以提供帮助。
    此致,
    Jim B