This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RF:ADC12D1600RF测量ENOB

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638578/adc12d1600rf-adc12d1600rf-measured-enob

部件号:ADC12D1600RF

我有 一个ADC12D1600RF,我在DES模式下以1.28 GHz计时(采样率= 2.56 GSPS Real)。  我用一个稳定时基的Agilent信号发生器来生成时钟信号。  我正在生成一个1 GHz的音频,要使用另一个稳定时基的Agilent信号发生器进行采样。  两个信号发生器锁相。  我测量1 GHz音频的有效5.5 位数(ENOB)。  我在收集数据之前仔细校准ADC。  我在所收集数据的功率谱中看到SLAA617中标识的所有spurs。  最大的是谐波激发。

我想知道为什么我测量的ENOB比 ADC12D1600RF数据表中发布的ENOB少得多。

SLAA617列出了多种用于减少交叉存取相关spurs的片上工具。   SLAA617建议使用外部抖动来最小化谐波突起。

德州仪器(TI)能否在ADC12D1600RF数据表中提供有关如何计算ENOB的更多信息?  具体而言,测量ENOB时是否使用抖动?

我随附了一份Word文档,其中包含功率谱图,并标识了每个突起及其来源。  是否有人对我如何实现更接近 ADC12D1600RF数据表中发布的ENOB有有用的建议?

此致,

Scott

e2e.ti.com/.../ADC12D1600RF-Spurs.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott

    ADC输入信号或时钟上是否有带通(或低通)滤波器?

    许多高质量的低抖动信号发生器在基本频率的谐波下将具有相当大的功率。 因此,在将这些谐波呈现给ADC输入之前,必须消除这些谐波(非常重要)。 谐波通常对时钟输入造成的问题较少,但通过在该路径中添加滤波器,通常可以看到一些好处。

    尝试在ADC输入信号上放置一个过滤器,查看谐波是否正在产生。 我认为这将使SINAD和ENOB性能回到预期范围。

    信号频率的带通滤波器是最佳方法,但在基波和二次谐波之间具有切断功能的低通滤波器也可提供显著的优势。

    您对SI和INT音的分析是正确的。

    通过正确校准ADC,可以最大程度地减少由交错子ADC之间的偏移不匹配导致的SI固定频率交错音。

    INT-2声由2个交错ADC (I和Q)之间的剩余定时和/或增益不匹配引起。 通过重新校准ADC以优化增益匹配,并调整ADC的DES计时调整寄存器设置以优化交错对2采样计时,通常可以减少这种情况。

    INT-1和INT-3声调是由4个交错子ADC (I1,I2,Q1,Q2)之间的残余定时和/或增益不匹配引起的。 为了将这些音频的能量降至最低,请确保ADC在稳定的工作条件(时钟频率,结温)下进行校准。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott
    请告诉我问题是否得到解决。
    谐波性能下降的另一个原因是ADC未在稳定的操作点正确校准。
    一旦ADC通电,配置并且输入时钟稳定,请等待ADC温度接近最终温度(15-20°C内),然后重新校准ADC。 然后检查性能。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您提供的有用建议。 我正在等待传送带通滤波器。 我在频谱分析仪上验证了信号发生器确实正在产生谐波。

    此致,
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将模拟滤波器添加到时钟和要数字化的音频中,显著减少了信号发生器产生的谐波。 此更改后,在1000 MHz时,ENOB I测量从5.5 增加到8.1。 谐波不再是频谱中最大的突起。 (FS/2 - Fi)和(FS/2)的spurs现在是最大的spurs。 我总是使用校准,我经常重新校准,只是为了安全地播放它。 我的下一步是使用ADC内部可用的非校准技术来减少(FS/2 - Fin)和(FS/2)的旋转。

    此致,
    Scott