This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:有缺陷的主板,需要RMA

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640092/tsw14j56evm-defective-board-need-rma

部件号:TSW14J56EVM
线程中讨论的其他部件: ADC32RF45EVM, ADS54J60EVM

您好,

我购买了2 块TSW14J56EVM板,并可与2  块DAC38J84EVM板,1块ADC32RF45EVM板和1块ADS54J60EVM板互换使用,没有问题。

我决定购买第三 块TSW14J56EVM板,这样我就不必与4块ADC/DAC板共享。 但是,第三个模块根本不能与任何ADC/DAC板通信;对于ADC捕获,捕获超时,对于DAC,当我点击发送时,也会出现错误,按照过去6个月中我每天使用的相同步骤进行操作。

我喜欢启动RMA或尽快更换有缺陷的主板。

我们正在购买更多 的TSW14J56EVM, DAC38J84EVM 和  ADS54J60EVM,以便与我们的系统集成,并且考虑到RMA流程需要我在在线论坛上发布信息,以便在TI工程团队批准之前对其进行故障排除, 也许我应该更换供应商。

谢谢!

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan

    所有3个TSW14J56EVM都是相同的版本吗? 连接主板后,高速数据转换器Pro底部中央报告的信息是什么? 例如,对于我连接的主板,我得到"TSW14J56revD Board = T812MEAg (TSW14J56revD主板= T812MEAg)"

    如果它们都是相同的,并且您使用相同的+5V电源和USB电缆尝试了新主板,并且与旧主板一起使用,那么我同意新主板有缺陷。

    如果它是不同的修订版,则可能值得进一步调试。 要检查的其他事项是确保5V电源在任何时候都没有达到电流限制。 电流容量应为3A或更高。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回复。

    两个工作板中的一个是修订版E,另一个是修订版D,如PCB上所示。

    第三个有缺陷的是版本E。当我对另两个有缺陷的USB 3.0 电缆进行测试时,我使用相同的USB电缆,相同的电流电源(额定电流为5A),相同的ADC/DAC板。 连接故障板时,高速转换器显示"TSW14J56revD Board = T827HDVa"

    昨天我还从Digikey订购了一台更换设备,该设备在夜间发货,今天早上刚刚抵达。 第4块板也是E版,工作正常,就像前两块一样(例如,与DAC EVM板通信时没有“bulate_transfer_out失败”消息)

    总之,我有两个工作修订版ES,一个工作修订版D和一个缺陷修订版E需要更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan
    我同意您的评估,即一块主板肯定有缺陷。
    如果我还能为退货授权提供帮助,请告诉我。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    谢谢。 那么,如何继续执行退货(换货)流程?

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan

    损坏的主板是通过经销商还是TI商店购买的?

    如果是分销商,则需要通过他们的退货,他们将联系TI的人员审批退货。

    如果是TI商店,有关退货的信息请访问: http://www.ti.com/store/faq-returns-and-refunds.html#refund

    如果您有任何问题,请告知我们。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    它来自TI商店。

    那么我是否提交退款(或换货?) 是否请求引用此帖子?

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan,

    请继续,并根据此帖子请求换货/退款。

    此致
    Matthias