This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:ADS8900BEVM-PDK未通电(只有PHI通电)

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900BEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639947/ads8900bevm-pdk-ads8900bevm-pdk-is-not-getting-powered-up-only-phi-is-getting-powered-up

部件号:ADS8900BEVM-PDK

我已通过PHI控制器连接到ADS8900BEVM-PDK板,我已从TI网站安装了相关的GUI。当我启动应用程序时,我收到错误消息“The board is not connected”(板未连接)。只有PHI通电,EVM板未通电,并且没有LED亮起 在EVM板上。

无法看到这种LED灯座。

在ADS8900BEVM-PDK用户指南第10页上,列出的跳线位置似乎与通常的跳线位置不同。

我可以看到跳线的位置与普通主板不同。

有人能帮我解决这个问题吗?如何为ADS8900BEVM-PDK主板供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aditya,

    请参阅 快速入门指南,将PHI板连接到EVM,如下图所示。

    将硬件连接到计算机,然后启动计算机上安装的EVM GUI。 您之前在 本帖中申请了Windows 10驱动程序。 请使用此驱动程序来处理硬件。  

    如果您无法启动GUI并继续收到 "主板未连接"错误,请告诉我。

    启动EVM GUI后,请测量下面以红色显示的测试点处的电压-

    请检查测得的电压是否与上图中提到的标签不符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,您好,我已按照快速入门指南中提供的步骤将EVM连接到PHI控制器。当我启动GUI时,我收到错误

    EVM未通电,甚至我想知道EVM是否可以从外部通电。

    您是否知道启动EVM的其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将PSI板连接到EVM,PSI板上的LED可能会发光,但当我运行GUI应用程序时,我发现该板未连接。

    我们怀疑这可能是驱动程序问题,我们安装了Windows 7的驱动程序并尝试运行应用程序,但主板仍未连接。

    我们能否获得Windows 7的稳定驱动程序来运行此应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aditya,

    我已向您发送了一封电子邮件。
    有关驱动程序的详细信息,请参阅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    我们正在使用Windows 7机器,EVM未通电。我们还尝试安装一些附加驱动程序,但设备仍未通电。

    PSI板正在通电,GUI显示未检测到设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aditya,

    感谢您确认您使用的是Windows 7机器。
    EVM GUI和硬件支持Windows 7,除EVM用户指南中提到的步骤外,无需执行其他步骤。

    我已向您发送了一封包含我的评论的电子邮件。