请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1262 主题中讨论的其他部件:TINA-TI,
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
大家好。
让我来问一下。ADS1262 TINA-TI Spice模型是否存在?
我想模拟系统,但我没有找到此广告的任何模型。
谢谢
Balazs
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Balazs,
很抱歉,我们不为ADS1262提供SPICE类型的模型。 事实上,我不知道我们的精密ADC使用了哪些香料模型。
我们拥有的唯一工具是IBIS模型。 请注意,这不是ADC行为模型。 这些仅用于输入和输出引脚,用于建模引脚的输入电阻,电容,电感和结构。 这些型号通常用于检查数字针脚的信号完整性。
IBIS模型可在ADS1262工具和软件文件夹(以及可能有助于您进行设计的ADS1262计算器)中找到。 您可以在以下链接中找到该文件夹: 
有关IBIS及其用法的详细信息,请参阅以下应用说明: 
吴若瑟